This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539-Q1:TCAL9539RTWRQ1

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A, TCA9555, PCA9554, PCF8574, TCA9554, PCF8574A, PCA9554A, PCA9555, PCF8575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522007/tcal9539-q1-tcal9539rtwrq1

器件型号:TCAL9539-Q1
Thread 中讨论的其他器件:PCF8574TCA9554、TCA9554A 、TCA9555、 PCF8574APCA9554APCA9555、PCA9554 PCF8575

工具/软件:

您好团队:

在我们的设计中 、我们将使用 TCAL9539RTWRQ1 IC、我们创建了该设计、可以对其进行审阅。

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    IO 扩展器检查清单

     

     

    检查

    状态(好、好、验证?)

    注释

    本地去耦电容器

     很好

    通常、在 VCC 上放置一个0.1uF 电容器、并尽可能靠近器件

    验证原理图引脚排列是否与数据表引脚排列相匹配

    很好

    有时 PW 和 RTW 会混淆

    检查原理图中的 SDA 和 SCL 线网上是否存在上拉电阻器。

    验证

    我假设 PU 电阻器在原理图中的其他位置-请进行检查。  

    配置为输入的未使用 GPIO 引脚通过电阻器偏置到 VCC 或 GND

     良好- TCAL 器件

    TI 的大多数 IO 扩展器产品系列在 p 端口引脚上不包含内部上拉电阻器;PCF8575、PCF8574、PCF8574A、TCA955|PCA9555、PCA9554|TCA9554的例外情况。 和 TCA9554A|PCA9554A、因此可保持悬空。

     

    另一种方法是在器件上电后、可以将任何未使用的 P 端口引脚设置为输出(设置为高电平或低电平无关紧要)。

     

    TCAL 敏捷 IO 扩展器还能够启用内部 PU 或 PD 电阻器。

    除非使用 I2C 开关或 I2C 多路复用器来解决冲突、否则总线上的器件地址是唯一的

    很好

    0x74、与 I2C 总线上的其他器件验证

    如果器件有一个/RESET 引脚、则在上电后将引脚偏置为高电平(最好使用上拉电阻器)。

     很好

    建议在该引脚上连接一个连接到 VCC 的 PU 电阻器。 外部 GPIO 也会将引脚保持在高电平。  

    如果器件具有/INT 引脚并且使用了/INT 引脚、则将该引脚连接到上拉电阻器。

     很好

    R183 = 10k 至 VCC、OD 输出。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复!!!

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    欢迎您! 任何时间。  

    如果没有其他问题、我将结束主题。 如果您有其他问题、请随时重新打开该主题或提出新问题。

    此致、

    Tyler