This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:以太网 PHY 的中断配置

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522078/dp83869hm-interrupt-configuration-for-ethernet-phy

器件型号:DP83869HM
主题:AM6442中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用连接到 AM6442处理器的 RGMII 接口的"DP83869HMRGZR"以太网 PHY 芯片。 因此、我想知道 INT/PWDN 引脚的确切功能。  

我想知道您在下方的意见

  • 如果未在软件中配置此引脚、以太网接口将正常启动并工作。
  • 在我们的设计中、我们将该 INT 引脚连接到 IO 扩展器的一个引脚、这种实现很好。
  • 此芯片的 Linux 驱动程序是否需要配置中断引脚才能正常工作

我们使用的是 tisdk 版本10.00.07.04  

此致、

Shwetha Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shwetha、  

    INT/PWDN 引脚默认为断电。 如果您尚未通过访问 PHY 寄存器空间将引脚配置为用作中断。 建议将该引脚通过2.2k 上拉电阻连接到 VDDIO。 该芯片的 Linux 驱动程序必须配置中断引脚才能正常工作。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我们的设计不需要以太网 PHY 支持中断模式。 在这种情况下、如果我没有将相应的引脚配置为驱动程序中的中断、接口的正常操作应该不受影响—这是正确的吗?

    此致、

    Shwetha Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shwetha、

    如果您未在驱动器中将此引脚配置为中断引脚、则接口的正常操作应不受影响。  
    此致、

    j