This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:TMDS1204RNQR

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522562/tmds1204-tmds1204rnqr

器件型号:TMDS1204

工具/软件:

计划将此 IC  TMDS1204RNQR 用于我的项目、作为 HDMI Rx 和 HDMI Tx 两侧、请确认、 8K 120FPS 和4K 120FPS 是否应遵循任何特殊的布局指南、以及 PCB 要使用的 PCB 材料是什么? 现在我使用 FR4材料是 FR4 PCB 材料、可用于4K 120FPS 和8K 120FPS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     有关布局指南、请参阅 TMDS1204数据表的第8.5.1节"布局指南"。  如果需要、我们还可以提供布局审查。

    您可以在12G 时使用 FR4材料或更好的 PCB 材料。

    谢谢

    David