This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:TCAN1462-Q1拓扑测量

Guru**** 2596045 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1462-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521091/tcan1462-q1-tcan1462-q1-topology-measurement

器件型号:TCAN1462-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI CAN 专家:

我目前正在使用 TCAN1462-Q1以低于拓扑进行测试。  

对于主器件与从器件通信、或者从器件与主器件通信、CANH/CANL 波形看起来正常。

但是、如果您查看从器件与从器件通信、 CANH/CANL 波形会更差。  

下面是从器件 S6 TXD 输入、在 S6 RXD 输出端测量。 黄色一个是 CANH、绿色一个是 CANL。 红色一个是 TXD 输入、蓝色一个是 RXD 输出。  

下面是 S5会谈到 S5。  

这似乎是不好的反射。 你有什么建议如何改进这一点吗?

 

此致

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:NIC、

    您能否帮助澄清什么被称为"不良反思"?

    即、哪种反射导致数据错误? 谢谢  

    此致、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我的意思是、这里用红圈指出了这一点。  

    此致

    网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:NIC、

    如果实际上没有观察到位错误、则 RXD 似乎会根据降级的 CAN 总线和电流 IO 恢复。 我建议 确认在终端端子上使用了4.7nF、而不是4.7 μ F u f.预期会出现退化、相位延迟和反射。  

    • 我们能否将终端替换为没有4.7uF 的单个120欧姆来验证观察到更清晰的 CANH/CANL 和 RXD?
    • 此外、当速度降低时、是否有任何显著差异? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    抱歉、这是拼写错误。 我们在主侧和从侧都使用4.7nF。

    并且当速度降低时波形没有变化。  

    此致

    网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:NIC、

    感谢您的澄清。 我怀疑总线过载、观察到总线未达到预期的 VOD、并建议调整方框图中所示的蓝色终端。

    • 使用与红色类似的60欧姆端接验证行为、然后重新调整到120欧姆进行验证。
    • 是否在未提及的多个节点上包含任何其他终端电阻器?
    • 在速度降低的情况下、请确认降低的速度是否意味着 500 kbps 或更低?  
    • RX 节点是否远离器件?
    • 残桩长度是否小于0.3m 且总线长度< 40m 与数据表的9.2.2.1类似?  
    • CANH-CANL、CANH-GND、CANL-GND 上是否存在任何局部总线短路?
    • 100nF 去耦电容是否尽可能靠近电源放置? 例如、电源是否干净而不会出现任何问题?
    • 此外、方框图中的黄色是串联电阻器吗? 如果是、建议在每个节点使用相同的值并进行验证。
    • 如果确认以上所有内容、我建议使用已知良好的设备更换设备以进行验证、谢谢。  

    此致、

    Michael。