This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044AEV-Q1:原理图和设计指南。

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521428/tcan1044aev-q1-schematic-and-design-guidance

器件型号:TCAN1044AEV-Q1

工具/软件:

您好团队:  

我正在使用 TCAN1044A 作为 CAN 收发器、建议在 CAN 高电平和 CAN 低电平线路上使用扼流圈吗? 您还能解释一下单线和分线端接的区别、两者的优缺点吗?  

在分裂线路端接中、此图中给出的电容器 Cterm、Cbus 的值应该是多少?

本文还解释了在驱动器显性到隐性转换期间在 CAN 线路上使用扼流圈(提及电感反冲)的缺点。 我可以使用 tvs 二极管减轻反冲吗?

TI 文章链接- https://www.ti.com/lit/an/slla271/slla271.pdf?ts httpS=1748849190642&ref_url=https%253A%252F252Fwww.google.com%252F

谢谢您、  

G Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G:

    是的、建议这样做。 分裂端接主要用于 EMI 目的、通常建议使用4.7nF。 在适用的情况下、使用二极管进行缓解是正确的、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:  

    感谢您的答复,我可以在 CBus 上使用典型的100pF 电容器吗?  

    谢谢、  

    g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    是100 pF 的工作原理与下面类似,谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    感谢您的帮助。  

    BR、  

    Gokul Karthik。