This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:自动重传

Guru**** 2597975 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521885/tcan4551-q1-automatic-retransmission

器件型号:TCAN4551-Q1

工具/软件:

我对 TCAN4551-Q1文档中提到的"禁用自动重新传输"有疑问。

此功能是否意味着在传输失败时不会自动重新发送 CAN 消息?

我想发送 CAN 消息、但我想确保在传输失败时不会自动重新发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Nomura-San、

    是的、正确。  即使消息未被另一个 CAN 节点成功确认、或在传输期间接收到错误标志、该消息也只会发送一次。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    感谢您的答复。
    谢谢您、我解决了这个问题。

    此致、

    野村市