This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:MSP430F5529IPN 控制器接口

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522049/dp83td510e-evm-msp430f5529ipn-controller-interface

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510EDP83822I

工具/软件:

您好、

在 用于介质转换器应用的 DP83TD510E-EVM 原理图中、来自 DP83TD510E 的 MDIO 和 MDC 线连接到 MSP430F5529IPN 控制器。 但是、DP83822HRHBR 的相应线路未连接到同一控制器。 根据 DP83TD510E-EVM 用户指南、可以提到:

"在介质转换器配置中、DP83TD510E 和 DP83822I 的 MDIO/MDC 线连接在一起。  可以同时访问这两个 PHY。 DP83TD510E 已设置为 PHY 地址00、 DP83822I 已设置为 PHY 地址05。"

因此、是否可以从 MSP430F5529IPN 同时控制 DP83TD510ERHBR 和 DP83822HRHBR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、这是可以实现的。

    DP83TD510E 和 DP83TD510E-EVM 上 DP83822I 的 MDIO 和 MDC 线连接在一起、只要两个 PCB 通过 Samtec 连接器连接-请注意、MDIO_1/MDC_1和 MDIO_2/MDC_2网络将会连接在一起(因此是上文复制了用户指南第3.3节的注释)。

    此致、
    David