This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1431-Q1:TI 的 TLIN14315-Q1功能安全分析报告不一致。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1431-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521127/tlin1431-q1-tlin14315-q1-functional-safety-analysis-report-from-ti-is-inconsistent

器件型号:TLIN1431-Q1

工具/软件:

TLIN14315-Q1 www.ti.com/.../sffs339.pdf 是否有更一致的功能安全报告

功能安全信息 TLIN1431-Q1功能安全分析报告摘要

该链接中的文档提到了 TLIN、TCAN 或 MCU。

在 ASIL B 项目中使用器件时、我们需要使本文档保持一致。  

谢谢您、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    这是一个拼写错误、没有 TCAN1431x、这里的器件型号应为 TLIN14313-Q1和 TLIN14315-Q1。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请对其进行修复、以便我们在 FuSa ISO26262流程中将其考虑在内。

    另请查看"MCU"

    谢谢您、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我们将修复这个问题、但可能需要时间才能发布、现在您可以认为这只是拼写错误、"MCU"应该也是 TLIN1431-Q1。

    此致、

    Sean