This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:将 TJA1145固件刷写到 TCAN1145中

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522005/tcan1145-q1-flashed-the-tja1145-firmware-into-the-tcan1145

器件型号:TCAN1145-Q1

工具/软件:

您好的团队、

客户将 TJA1145固件刷写到 TCAN1145中。 从逻辑上讲、由于某些寄存器的差异、无法实现 CAN 通信。 但实际上、可以实现 CAN 通信。 原因是什么?
无法实现 SPI 通信。 TCAN1145是否应该处于待机模式? 在这种模式下、无法实现通信吗? TCAN1145如何从待机模式切换到正常模式?

此致、

Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sveinn、

    在 TCAN1145上使用 TJA1145软件的目的是什么? 它们是不同的器件。 进行此类测试没有任何意义。  

    在 TCAN1145-Q1上从待机模式切换到正常模式的唯一方法是写入 MODE_CNTRL 寄存器。 SPI 写入将为0x21 0x07。 他们可以尝试查看他们的软件是否发出了这样的命令。

    此致、

    Sean