This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:当 RX 发送回 UART IC 时、会出现位延迟时间问题。

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521348/max232-when-rx-is-transmitted-back-to-uart-ic-the-bit-delay-time-issue

部件号:MAX232

工具/软件:

您好、

我对 MAX232IDR 有几个问题。
问题:此材料的当前数据速率为120Kbps。 当使用波特率115200时、当 RX 传回 UART IC 时、每个位延迟的错误太大。

1.如下图所示、对于起始位、我测量的 UART RX 时序只有8us (图1)、对于第一个位仅为9.32us (图2)。 根据波特率= 115200、每个位时序应为8.68us (图4)。 它是由压摆率引起的吗?

2.有一个使用 MB3232I 的实验,数据速率为250kbps ,测量结果在8.68us 范围内(图3 )。

3.请就上述解决方案提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示 TIN 和 TOUT 信号的示波器迹线(如图5-2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能提供我们可以审阅的原理图吗?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我认为原理图没有任何问题。

    您能否获得 RS232侧的示波器截图?  

    您能告诉我电缆的长度是多少吗? 我想知道电缆负载是否很大、它是否会影响压摆率、这就说明了为什么其他运行速度更快的器件(因为它具有更快的压摆率以支持250kbps)能够获得更低的位失真。  

    - Bobby