This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31M:AM26C31MDREP

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521988/am26c31m-am26c31mdrep

器件型号:AM26C31M

工具/软件:

器件"AM26C31MDREP"是否具有内置的短路保护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有主动保护。 对于 AM26C31C 和 AM26C31I、最坏情况下的输出短路电流(150 mA)与绝对最大额定值相同。 对于  AM26C31Q/M、其规模较大(170 mA)。 因此、如果温度可以超过85 °C、您就会遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria:

    克莱门斯是正确的。 唯一的保护来自 FET 处于饱和状态时的自然电流限制。 因此、我们保证钳位到的最大电流是驱动器上的170mA。 如果器件的温度足够高、在这种情况下仍然可能损坏器件。 (无热关断电路)。

    - Bobby