This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:最大频率支持-寄存器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522189/tca9517-maximum-frequency-support---reg

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

工具/软件:

尊敬的团队:

我计划在我的设计中使用 TCA9517DR I2C 中继器用于以太网 MDIO、MDC 信号-需要频率高达2.5MHz 的管理接口。

请分享该器件支持的最大频率。

此致、

Indujha S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大频率为400kHz。

    该频率下没有双向缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Indujha:

    根据 I2C 规范、TCA9517最大频率为400kHz。  

    我们的下一个超快速度是 TCA9617B、它支持高达1 MHz 的快速 MODE+ I2C 速度。  

    至于自动双向 I2C 缓冲器、TCA9617B 是我们速度最快的缓冲器。  

    此致、

    Tyler