This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334G:CAN 总线相关问题

Guru**** 2894040 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1462-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522216/tcan334g-can-bus-related-issues

器件型号:TCAN334G
主题:TCAN1462-Q1中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

CAN 通信要求:
1. CAN 总线上的单个数据包通信数据的长度达到64字节。
2. CAN 通信速率为20kbps (可根据节点数量调节)。
3、总线上最大节点数可达400个,但至少需要200个节点。
4、CAN 收发器显式超时,单收发器故障不能中断总线通信。


客户有以下问题:
1. CAN FD 是否适用于我们的使用场景?
2.是否有任何可能隐藏的危险? 例如信号干扰?
3. CAN SIC 的必要性?
4、根据集成芯片的工作电压、功耗等参数,我们相信 TCAN334GDR 是最符合要求的器件。
TCAN334GDR 是否与 TCAN334DR 的功能兼容、这意味着当前标准可以使用 TCAN334GDR 而不是 TCAN334DR?
6. TCAN334GDR 和 TCAN334DR 的工作电流参数有何不同,特别是在接收模式下?
7、您还有其他设计建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    1、是的、CAN FD 支持多达64个字节。

    2. 200-400个节点可能过多。 容性负载会随着每个节点增加总线电容而增加。 反射很常见。 例如、数据表的 RID 为30k Ω。 对于100个节点(意味着100个并联器件)、等效总线负载将为300欧姆。  该总线负载与标称60欧姆的 CAN 总线终端并联意味着为50欧姆。 这接近预期的60欧姆。 因此,仍然可以接受。 对于200-400个节点、总线将承受重负载(具有反射)、观察到大约43至33欧姆。 低于45欧姆时、该器件很可能难以满足数据表的1.5V 最小差分电压(VOD)要求、并建议使用 TCAN1462-Q1等 CAN SIC 器件、以便在200个节点中比非 SIC 器件执行更好的性能。

    3、是的、请参阅2。 对于更多节点数和恶劣环境、建议使用 SiC

    4、不,对于这样的环境, SIC 是最合适的。 VIO 也可以支持3.3V

    5.是的。

    6、数据表没有具体说明任何差异。 该器件只是采用相同的封装。

    7.是的,任何 CAN SIC 设备,谢谢。

    此致、

    Michael。