This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:使用振荡器等外部时钟源时

Guru**** 2928660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521900/tusb8041-when-using-an-external-clock-source-such-as-an-oscillator

器件型号:TUSB8041

工具/软件:

数据表指出、当使用振荡器等外部时钟源时、XI 应连接到1.8V 时钟源、XO 应保持悬空。

振荡器等外部时钟源是否需要1.8V 的电源电压?

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hiroshi :

      是、 外部振荡器需要1.8V 的电源电压。

    好极了

    Brian