This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:TMDS1204RNQR

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522084/tmds1204-tmds1204rnqr

器件型号:TMDS1204
主题: TMDS181中讨论的其他器件

工具/软件:

我计划 在我的项目中使用 TMDS1204RNQR 这个 IC。 我需要确认、该 IC 是支持8K 60FPS 还是120FPS 刷新率、在数据表中、我们提到此 IC 将支持12Gbps 速度、并且它也将用作转接驱动器模式、并且接收端(Rx)和源端(Tx)应用都可以使用此 IC。 请确认、是否可以将此器件与灌入模式意味着 HDMI 输入(Rx)转接驱动器 IC 以及与拉出模式 HDMI 输出(Tx)应用相同。 它将支持这两种模式。、请推荐任何具有 TMDS181RGZT 此封装和引脚兼容的 HDMI 2.1转接驱动器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishnavi:  

    TMDS1204可在灌入模式和拉出模式下使用、并支持8K 120FPS。  
    遗憾的是、我们没有适用于 HDMI 2.1转接驱动器的引脚对引脚兼容 IC 至 TMDS181。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、
    j