This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:DS90UB933的配置脚本请求- DS90UB9724串行器/解串器对

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518945/ds90ub933-q1-configuration-script-request-for-ds90ub933--ds90ub9724-serdes-pair

器件型号:DS90UB933-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB9724-Q1

工具/软件:

大家好:

我正在使用 DS90UB933-Q1 - DS90UB9724-Q1串行器/解串器对。 任何人都可以帮助提供此对的配置脚本吗?

我的目标是以30FPS 的速率从 SER 接收到 DES 的 YUV422-B 8位数据。

成像仪与 SER 的连接采用 DVP 10位格式

谢谢、

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于 在美国的公共假期、团队即将离开。 答复将推迟到明天。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hamzeh、

    此查询是否有任何更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您是否查看了 UB97x 器件的 B7初始化脚本?  以下是我们需要了解的其他一些内容:

    1. 是否将8位视频连接到 UB933的 RAW10输入的上8位或低8位?
    2. 能否确认您知道帧的极性有效?
    3. 您能否确认线路的极性 有效?

    获得这些信息后、我们将知道如何为 DVP 到 CSI 转换配置以下寄存器0x7C:

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的答复。

    请在下面找到答案:

    1. 8位连接到 上8

    2&3. 视频线和帧的极性-  高电平

    谢谢、

    Vignesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    在这种情况下、建议将寄存器0x7C 设置为0xA0、以处理 RAW 12的高8位。 此外、请将寄存器0x70设置为0x1E (定义 YUV422数据类型)。

    此外、请确保检查 B7脚本以获取链接启动建议。 这将涉及到 在 UB9724内的多个不同功能块中设置正确的设置。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能否提供 B7脚本? 还可以提供专门用于9724 - 933 SER-DES 组合的脚本吗?

    谢谢、

    Vignesh C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    B7脚本位于 CDDS 中以及 UB9724的其他文档中。 您是否可以访问数据表和其他材料? B7脚本应相对 简单、以使用所用的表示和链接类型来填写。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    我无法访问9724的数据表。 您是否可以提供 CDDS /文档站点的访问权限和链接?

    谢谢、

    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您是否有 Valeo 的同事已经可以访问 CDDS? 通常、该访问通过本地现场应用团队联系人和 TI 营销团队完成。 或者、我们可以将此主题移至 Valeo E2E 论坛并在论坛上继续讨论。

    请告诉我什么最适合您。

    此致、

    Thomas