This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:拔下四个摄像头中的一个摄像头时、如何保持输出图像信号

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512076/ds90ub960-q1-how-should-keep-output-image-signal-when-unplug-one-camera-of-four-cameras

部件号:DS90UB960-Q1

工具/软件:

尊敬的支持团队

我的客户使用  DS90UB960-Q1解串器四个摄像头、 在同步模式下、如果我们拔下 四个摄像头中的一个、那么其他三个摄像头图像信号是否继续进行解串和传输?

如果不能、如何配置 DS90UB960-Q1的参数并实现这些功能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    同步模式要求所有已启用的摄像头都主动转发同步数据。 如果在同步模式下拔下其中一个摄像机、所有输出都将停止。

    为了在拔出摄像头的情况下继续流式传输输出、解串器应改为在轮询模式下运行。 有关更多信息、请参阅器件数据表的第7.4.25节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrah、

    感谢您的 详细说明;

    在轮询模式下、如果其中一个摄像机被拔出、那么 无论是传输0个数据还是 更改为空白屏幕、都不会传输照护通道数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在轮询模式下、当数据在已启用的 RX 端口上可用时、将进行传输。 如果拔出摄像头、只要其他摄像头继续进行流式传输、解串器就会输出所连接摄像头的数据。 解串器将只输出接收到的数据、不能创建填充数据来替换拔出的摄像头。 拔出的摄像头端口不会接收或转发任何输出数据。