工具/软件:
您好、
我们实际上测量了 DS90UB964-Q1 EVM 的插入损耗、并在负载和空载状态下对其进行了测试。 我们发现、抗谐振发生在100MHz 以下的频带中。 蓝色曲线为空载曲线、棕色曲线为加载曲线。 我们想知道负载原因是否与 POC 组合有关?
此外、抗共振的发生是否也会影响实际的图像传输质量?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们实际上测量了 DS90UB964-Q1 EVM 的插入损耗、并在负载和空载状态下对其进行了测试。 我们发现、抗谐振发生在100MHz 以下的频带中。 蓝色曲线为空载曲线、棕色曲线为加载曲线。 我们想知道负载原因是否与 POC 组合有关?
此外、抗共振的发生是否也会影响实际的图像传输质量?
您好 Zoe、
我们的测试条件是未连接电缆、仅测量 PCB 部分、从 IC 侧到 CN 连接器的元件侧、负载部分为200mA。
如之前的实际测量图所示、在100MHz 以下的频带中存在抗谐振现象、导致与插入损耗不符、如下表所示:
FPD III 链路的 PCB 插入损耗要求应该是从1M 到1GHz 的整个频段都必须符合规范、对吧?
如果它不符合规格,如100MHz 以下频带的抗共振现象,它是否会影响实际使用中的图像传输质量?
您好 Lucy、
需要考虑这方面的几个组成部分:
希望这里有所澄清。
此致、
Thomas