This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:电平转换器无法启动问题

Guru**** 2835805 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521459/txb0304-level-shifter-fail-to-start-up-issue

器件型号:TXB0304
主题: TMUX1511中讨论的其他器件

工具/软件:

您好支持团队:

我的客户在使用 TXB0304时遇到系统无法启动问题。

它在 SPI 中用于"开关"行为、A 侧和 B 侧均为1.8V。

SPI 的运行为33MHz。 移除芯片后、就有可能正常工作。

客户尝试移除 PU/PU/ PD 电阻器、但没有成功。

您可以检查一下原理图中是否有遗漏吗?

谢谢、

此致、
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的驱动强度为20 µA、因此不能与上拉/下拉电阻器或长布线/电缆配合使用。

    如果您只需要一个开关、请使用 TMUX1511等开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    除了 Clemens 的建议外、您还可以参考此 应用手册 、了解 TXB03xx 的最佳设计实践。

    此致、

    插孔