This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:内部 ESD 是单向还是双向的?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519618/ds90ub953-q1-internal-esd-is-uni-direction-or-bi-direction

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件: Strike

工具/软件:

您好、专家:

我的客户想知道 DS90UB953-Q1内部 ESD 是单向的还是双向的。  他们测试中出现了8kV ESD 故障、因此他们的客户问这个问题。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO/AEC ESD 测试可测试正负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、

    除了之前的响应外、 数据表中的 ESD 等级还涉及直接受器件支持的 ESD 冲击、而不会对器件造成损坏。 如果超过这些额定值、建议使用额外的 ESD 二极管。 等级与系统级性能无关。  

    此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    感谢您的答复。 澄清一下、它们在-8kV 下测试失败。 953能否支持8kV ESD 冲击? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、  

    是的、这是受支持的、但请注意数据表鉴定与不会对器件造成永久损坏的 ESD 冲击有关、此指标不基于系统级性能。  

    此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    这是来自 Whetron 的请求、我们调试了几个月的情况。  我将根据客户的第三版电路板提出另一篇关于 ESD 测试的文章。 它仍然失败。 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、

    感谢您打开这一新主题。 请注意、您提到的这种情况是系统级 ESD 规格。 在这种情况下、听起来 Wetron 正在测试供电的系统级 ESD 并检查视频是否中断。 数据表规格定义了 IC 是否会因位不同的 ESD 冲击而损坏。

    我将在此处关闭此主题、我们可以处理系统级 ESD 的新主题。

    此致、

    Thomas