This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:将其用于 I2C 线路

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TSD05, TPD4E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521295/tpd4e001-using-it-for-i2c-lines

器件型号:TPD4E001
主题中讨论的其他器件:TSD05

工具/软件:

我已决定将此 IC 用于连接到外部 LEB 板(400kHz)的4条 I2C 接口线路。

SDA、SCK、RESET 和 INT。

将其用于 I2C 应用时遇到任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是问题。 I²C Ω 是一种非常慢的协议、可以承受更大的电容、例如 TSD05。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    Clemens 是正确的、在该应用中使用 TPD4E001没有问题。  

    此致、

    McKenzie