This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 接口论坛

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521542/interface-forum

器件型号:TUSB8020B

工具/软件:

您好:

我需要将两个 M.2连接器及其各自的 USB 信号(2.0和3.0)连接到单个 USB Type-C 连接器。 此 USB-C 连接器是上行端口(UFP)。

该芯片是否可以使用?  

我认为带有_UP 的芯片的 USB 信号将连接到 USB-C 连接器、它们之间带有 USB-C 多路复用器/多路信号分离器。 带有_DN1和_DN2的芯片 USB 信号将连接到每个 M.2连接器。 下面显示了简化版方框图。

请告知此方法是否正确。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器连接看起来正常、但仍需要 CC 控制器才能正常工作。

    好极了

    Brian