This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP128A:解决方案调查

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130, SN75DP128A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519860/sn75dp128a-solution-survey

器件型号:SN75DP128A
主题中讨论的其他器件:SN75DP130

工具/软件:

尊敬的专家:

客户需要支持两个 DP 端口(背面/正面)、并通过 BMC AST2700同时显示、并且需要满足我们服务器的布局要求。

您知道我们是否有任何 DP 1:2集线器和 DP 转接驱动器解决方案? 下面是 DP 拓扑供您参考、谢谢

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、  

    客户尝试支持的最大 DP 数据速率是多少?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    为了实现下一代显示功能、 客户应支持两个显示端口(后/前)和两个显示器同时显示、以满足采用 BMC AST2700设计的 HBR 最大分辨率要求。

    BMC AST2700 DisplayPort 规范供您参考。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、  

    如果是2.7Gbps、则 SN75DP128A 应该是一款适合支持两个 DP 端口的多路复用器。 对于转接驱动器、我建议将支持高达5.4Gbps 速率的 SN75DP130用作转接驱动器。 该器件已通过10in 的输入布线长度进行了验证。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    除了支持两个显示端口外、 客户还需要同时为两个通道显示。

    对于 SN75DP128A 是1:2开关、它似乎不符合 客户要求。 是这样吗? 如果是、您是否有其他建议的解决方案?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    您需要 DP MST 集线器来支持此功能、遗憾的是、我们的产品组合中没有集线器。

    谢谢

    David