This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041IRGCT

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520920/tusb8041-tusb8041irgct

器件型号:TUSB8041

工具/软件:

您好:  

我有关于 TUSB8041 - 4端口 USB 3.0集线器的问题。

我将在下游使用两个 USB3.0和两个 USB2.0、而不是将其用于电池充电应用。

我是否可以在没有任何连接的情况下将引脚以下悬空(保留)?

- PWRCTLx/BATENx、 OVERCURxz

如果是、我是否可以如下设置其余引脚、

- AUTOENz/ HS_SUSPEND:禁用

谢谢

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWRCTLx/BATENx、 OVERCURx 用于控制下游端口 Vbus 的电源开关、如果下游端口不需要 Vbus、则可以将这些引脚悬空。

    如果不支持电池充电、则 AUTOENz/ HS_SUSPEND:禁用

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的答复。

    还有一个问题、如果我要为下游的 VBUS 提供外部5V 电压、是否可以将这些引脚悬空?

    谢谢

    此致。