This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:RIN 极性反转

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521016/ds90ub948-q1-rin-polarity-inversion

器件型号:DS90UB948-Q1

工具/软件:

您好:

可能是一个愚蠢的问题、但我们想确认一下。

无法通过配置寄存器反转 DS90Ux948 RIN 输入的极性(例如从 RIN1P 到 RIN1N 等)、对吗?

这将适合不同的设计。

串行器 DS90Ux947也有同样的问题。

此致、

Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    问题: 无法通过配置寄存器反转 DS90Ux948 RIN 输入的极性(例如从 RIN1P 到 RIN1N 等)、对吗?

    答案:  您是对的、因为无法通过配置寄存器反转 RIN1引脚的极性、因此您需要围绕这一点调整设计。  

    问题: 串行器 DS90Ux947的问题相同

    答案:  对于 DS90Ux947、我假设您讨论的是 DOUT1和 DOUT0引脚、这同样适用于这些引脚、并且其极性无法通过寄存器重新配置

    此致、

    Zain Alfartosy