This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754C:接口论坛

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519792/tl16c754c-interface-forum

器件型号:TL16C754C

工具/软件:

UART-M ü。TL16CP754Cデータシートのトップページに「3.3V動作用の:TL16CP754C発振器入力クロック 32MHz」と記載されています。これは、動作電圧3.3Vで使用すると、(2Mbps)の発振器入力で最大2Mbpsの通信速度が使用できるということですか 32MHz ICのデータシートについて質問があります? 現在、私は3.3V電源でICを実行しており、24.576MHzの発振器出力はXTAL1ピンに接続されています。このICは使用できますか?

抱歉。 前一个问题可能是以日文提出的、所以我会以英文重新提出。

我对 UART-TL16CP754C IC 的数据表有疑问。 TL16CP754C 数据表顶部有一条声明、"用于3.3V 运行的32MHz 振荡器输入时钟(2Mbps)"。 这是否意味着当在3.3V 的工作电压下使用时、32 MHz 振荡器输入可用于高达2Mbps 的通信速率? 目前、我在3.3V 电源上运行 IC、24.576 MHz 振荡器输出连接到 XTAL1引脚。 这对于使用此 IC 是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大输入时钟速率取决于电源电压。 在3.3V 下、您可以使用32 MHz 或更低的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 很抱歉、我想再问几个与此相关的问题。 如前所述、我目前在3.3V 电压下工作、并且将24.576MHz 振荡器输出直接连接到 XTAL1引脚。 波形在电压和形状方面似乎都没有问题。 由于我以9600bps 的相对较慢的速率与另一端通信、除数值被精确设置为"160"。 但是、从串行通信另一端接收到的数据不匹配。 目前、如果我将除数值降低到"159"、它正常工作、没有错误。 在3.3V 电压下运行时、我知道外部振荡器输入可以高达32MHz、但是否有任何其他限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我再提出一个问题。 在我的上一个问题中、我将除数值设置为"159"、但检查了各种情况后、我发现它的行为与在24MHz 处运行"TL16CP754C"内部振荡器时类似。 数据表指出外部振荡器限制为32MHz、但如果超过24MHz、它会达到内部上限吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与晶体相比、您最多可以使用24 MHz。 通过外部振荡器、您最多可以使用32 MHz。

    您正在使用振荡器、因此24.576 MHz 可以正常工作。

    若要检查输出波特率、值为0x55 (ASCII 中的"U")或0xAA 的输出字节并使用示波器测量位的长度;除数160应会产生104.17 µs;对于159、103.42 µs (9660波特)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/er/sllz058a/sllz058a.pdf?ts = 1748624800643&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTL16C754C

    此器件的 C 版本有一个简短的错误(请参阅文档)。 更改除数以使位更长一些、可以解决该问题。

    - Bobby