This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1469-Q1:SDO/nINT

Guru**** 2597085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520438/tcan1469-q1-sdo-nint

器件型号:TCAN1469-Q1

工具/软件:

使用 SDO 功能和使用 nINT 时 SDO/nINT 引脚(引脚6)的处理指南 (我是否需要为每个功能设置上拉/下拉电阻?)

引脚14被上拉、引脚6是?

我们的设计在没有上拉或下拉电阻的情况下直接连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Minkyu、

    您可以参考 SDO/nINT 的数据表中的8.3.9、使用指导。

    nCS 引脚集成了上拉电阻器、以便在 SPI 端口悬空时保持闭合状态。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sean

    然后、使用 SDO 功能时、您只需要上拉 PIN14 (nCS)、PIN6 (SDO/nINT) PIN 不需要单独的上拉/下拉、对吧?

    此致、

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Choi、

    使用 SDO 功能时、需要将 nCS 引脚拉至低电平以启用 SPI。 SDO 上无需外部上拉/下拉。

    此致、

    Sean