This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:这两个x Ω ray比对不一致、是否都存在 Ω

Guru**** 2905760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520039/sn65hvd3082e-x-ray

部件号:SN65HVD3082E

工具/软件:

这颗料有几家晶圆和封装厂在供、这两个x Ω ray比对不一致、是否都存在、Ω……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家目前已离职、当他回到办公室时、将返回此主题。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Molly Molly、

    我不能翻译你给我发送的消息,但根据图片我想我可以猜你问什么.

    左侧的器件可能是采用较旧芯片的旧设计、右侧的图片是新芯片(我可以根据芯片尺寸判断)。 我们之所以实施这一变革、是因为我们正在关闭采用旧工艺技术的晶圆制造厂、并将器件替换为采用现代工艺的12英寸晶圆新裸片。  

    e2e.ti.com/.../PCN20210811000.1A-SN65HVD3082E.pdf

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个PCN系列没有SN74LV4052APWR的、帮忙看看这颗料有没有晶圆变更的PCN、谢谢 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCN20240613005.1-SN74LV4052APWR.pdf

    请参阅随附的内容

    - Bobby