This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31-SP:如果未使用的驱动器输出引脚保持开路、该怎么办

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520943/sn55lvds31-sp-what-if-unused-driver-output-pins-left-open

器件型号:SN55LVDS31-SP

工具/软件:

您好...

我的一个客户是在其工程中使用 SN55LVDS31-SP。 它们有少量未使用的 LVDS 驱动器输出。

查询:-如果 LVDS 驱动器的输入和输出保持打开,该怎么办? 由于输入具有失效防护功能、因此输出将处于已知状态、因此预计不会进行同步。 由于用户不想连接任何端接、电流不会在输出侧流动、并且他们相信如果输入具有失效防护电路、则输出可以保持开路。  

如果输出保持开路、则是否存在任何可靠性问题?

 对于未使用的输出、最佳实践是什么?

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以保持断开状态。

    该器件的 A 输入具有内部下拉电阻器、因此它们可以保持开路。 为了额外防止噪声、您也可以将其连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    Clemens 是正确的-你可以让他们打开。

    此致、

    Parker Dodson