This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:输入数据

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP149, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520501/tmds171-input-data

器件型号:TMDS171
主题中讨论的其他器件:SN65DP149

工具/软件:

大家好!

我对 TMDS171和 SN65DP149有疑问。

我是否必须将 HDMI TMDS Data0+/-输入到 TMDS171的 IN_D0p/n 端子?
例如、我认为可以将 TMDS data1+/-输入到 TMDS171的 IN_D0p/n 端子。

输入信号按原样输出、因此、只要数据信号在接收端未被错误、我认为数据信号输入到哪个端子都无关紧要。
我的理解是否正确?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San

    TMDS171具有固定输出、OUT_CLK (引脚25和26)将始终发送同步所需的 HDMI 时钟、该输出必须连接到连接器中的 TMDS_CLK。

    时钟输出应与连接器匹配;您可以更改数据通道的顺序、也必须在 Rx 端完成顺序更改。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David-san、


    感谢您的回答。

    我知道时钟信号是固定输出。
    数据信号也是固定输出吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San

    只要输入和输出之间的通道顺序匹配、您就可以更改数据通道顺序。

    谢谢

    David