This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:Groud shift 测试

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1, LM25184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521007/lm25184-groud-shift-test

零件号:LM25184
主题中讨论的其他器件:TCAN1043-Q1

工具/软件:

我尝试对电力电子设备(控制器模块和电源模块)进行接地换档测试。 我在 TI 聊天中发现一篇旧文章、标题为"TCAN1043-Q1:CAN 总线接地漂移测试"。 这里有一些关于如何进行这种测试的说明。 我将控制器模块连接到该帖子中提到的电源(请参阅下面复制的 pic)。 CAN 显示器是我的 PC、我使用 R&S HMP4030作为电源。 当我像在 pic 中一样连接它时、由于不再存在 CAN 连接、因此移位电压有多低并不重要。 随着我增加移位电压源、主电源电压值没有变化。 是否有更好的方法进行此测试?

信息:我使用 LM25184作为零件号、因为我们在 ECU 中使用此零件。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    所附图片未正确加载、无法打开。

    我建议您使用的 CAN 器件型号发布其他 e2e 主题。 一位工程师专家将会与您联系。