This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2000A:系统破裂:可能是 EEPROM (Customer's Board and EVM)的设置问题(续)'d

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517445/xio2000a-system-cracking-possibly-be-the-setting-issue-at-eeprom-customer-s-board-and-evm-cont-d

部件号:XIO2000A
主题:XIO2001中讨论的其他部件

工具/软件:

您好 Brian、

正如我们在内部论坛中讨论的那样、客户已经尝试了我们的建议、即切断 EVM 上的 EEPROM、并将 GPIO5置于 GND、并在系统处于操作系统中时移除。

但问题仍然存在,他们也在他们的系统中尝试了这个部分,问题仍然没有解决。

是否可以使用基准 EEPROM 设置? 或相关的二进制文件?

也可以在 EVM 上复制。 (我可以应用另一个并重复)

此外、客户还在我们的网站上找到了勘误表:

e2e.ti.com/.../scpz008b.pdf

此问题是否可能与此相关?  

此外、您还能帮助查看原理图吗?

e2e.ti.com/.../PBPE_2D00_13A8_5F00_SCH_5F00_R301.pdf

鉴于此紧急情况、请您支持此案例吗?

谢谢。

此致、
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dave:

      客户是否可以尝试在偏移04h 处禁用 PCI 命令寄存器中的快速背对背事务使能位9?  我们以前也看到过类似的问题 、并通过上述方法解决了该问题。

      所附文件中的勘误表 似乎与报告的问题无关。

      但我发现另外两个勘误表 似乎与您的问题有关。 这些 勘误表已 在 XIO2001中修复、 建议 客户 迁移到 XIO2001。

     我将仔细审查原理图、并在明天之前发送评论。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tx、RX 命名是否正确? TI EVM 是不同的。 除此之外、其他原理图 看起来可以

    好极了

    Brian