This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:Gen5转接驱动器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601, DS320PR1601RSCEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520535/ds320pr1601-gen5-redriver

器件型号:DS320PR1601

工具/软件:

您好、

对于我们的应用、我们使用 DS320PR1601转接驱动器、我们决定使用 Megtron6电介质。

我们在第8层的顶层、底层和底层都有差分信号布线。

REFCLK 在第3层布线、PCB 为10层。

根据与 PCB 制造商的讨论、我们打算选择3.19的介电常数和3.5mil 的微带和带状线的介电厚度。

是否可以在带状线布线中以6.5mil 的宽度和间距进行布线、并以4.5mil 和6mil 的布线宽度和间距进行布线。

您能建议相应的可接受厚度和介电常数吗?

此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shekha、

    我建议查看 DS320PR1601RSCEVM 的布局、以了解 EVM 板如何抵消高速布线。

    我很难准确地说哪种厚度/介电常数最适合您的设计、但一般来说、Megtron 6 具有较低的介电常数、因此其性能优于其他传统 PCB 材料(例如 FR4)。

    此致、
    David