This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948:了解 MAP 的建议值

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520602/ds90ub948-q1-ds90ub948-about-the-recommended-values-of-map

器件型号:DS90UB948-Q1

工具/软件:

您好、

我们使用 DS90UB948和 DS90UB927进行通信。 TI 按如下方式说明了 MAP 的建议结果:

" TI 建议使用至少三个 EQ 电平和四个合格选通位置的裕度、其中包括一个合格状态的连续矩形、该矩形为两个 EQ 电平乘以四个选通位置。"

要求此保证金的原因是什么?

提到的一个原因是电缆老化。 其他原因可能包括、当噪声增加或温度环境发生变化时、具有此裕度可实现 AEQ 条件下的稳定通信。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的查询。

    Unknown 说:
    提到的一个原因是电缆老化。 其他原因可能包括、当噪声增加或温度环境发生变化时、具有此裕度可实现 AEQ 条件下的稳定通信。[/报价]

    您的理解是 正确的。 第二个解释与我们的理由更加一致。 三个 EQ 电平和四个通过选通位置展示了恢复眼图中的稳定性。 这种稳定性可以在环境(例如 VDD、温度等)变化期间在一定程度上容忍系统中的额外损耗/抖动/噪声

    谢谢、

    Ragav Subramanian