This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:选择外部电容器(额定电压和值)

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520400/trs3232e-selecting-external-capacitor-voltage-rating-and-values

器件型号:TRS3232E

工具/软件:

您好、

我对选择与 TRS3232EIDR 搭配使用(Vcc = 5V)的外部电容器(C1至 C4)有疑问。

根据数据表、

VCC = 3.3V±0.3V 时、C1–C4 = 0.1 μF

当 VCC = 5V±0.5V 时、C1 = 0.047 μF、C2–C4 = 0.33 μF

问题是

1.外部电容的最低额定电压是多少? 它是否取决于 Vcc (电容电压> Vcc+裕度)?

我注意到设计参考 用于25V。 ( TRS3232E 的最大 Vcc 为6V。) 为什么他们不选择 CAP。 电压为10V 还是16V?

2.发生什么情况,如果我们在 Vcc 5V 下使用 C1到 C4 = 0.1uF ?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.电容器必须能够处理双倍的电源电压(即10V )。陶瓷电容器在出现直流偏置时减小其电容(例如请参阅本文)、因此应该有一个余量。

    2.不保证正确操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gumpol:

    1.这取决于 VCC。 对于5V 系统、最低建议为10V (即2个 VCC)。 但建议为 Clemens 提到的余量使用16V 或更高的电压。

    2、超出推荐电容值运行意味着我们不能完全支持该设备的运行。 如果您打算使用不同的 VCC 电源电压、请参阅数据表中表8-1的底部行:

    另外需要注意的是、此 E2E 页面引用了常见的 RS -232设计问题、例如: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518337/faq-rs -232-transmitter-resources 

    其中包括有关电荷泵电容器的文档和其他有用资源、您可能会发现这些资源非常有用。

    如果这对您有所帮助、或者您有任何其他问题、请告诉我们、

    Ethan