This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:IBIS 模型

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1400, THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520740/thvd1424-ibis-model

器件型号:THVD1424
Thread 中讨论的其他器件:THVD1400

工具/软件:

我可以获取 THVD1424支持1.8V IO 的 IBIS 模型吗?   "类似"THVD1400模型仅为3.3V 或5V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy:

    感谢在 E2E 上发帖!

    遗憾的是、目前我们没有任何支持逻辑引脚低至1.8V 的 IBIS 模型。 THVD1400是测试其他器件特性的最佳选择。  

    但是、如果您对 THVD14xx 系列器件及其运行方式有任何其他问题、请随时与我们联系。  

    此致、

    Ethan