This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:DP83TC814R-Q1

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC814R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518436/dp83tc814r-q1-dp83tc814r-q1

器件型号:DP83TC814R-Q1

工具/软件:

大家好、我将  DP83TC814R-Q1用于我的应用、我想同时使用 strap 和 LED 状态功能、我没有为此找到参考。

请您提出要使用的 LED 制造器件型号,并分享电路设计参考

还有一个问题、您可以分享从以太网到 RJ45的连接详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nayan:

    查看我们的介质转换器(MC) EVM 原理图会让您受益。  请参阅 https://www.ti.com/tool/DP83TC812EVM-MC

    并下载 EVM 用户指南。 原理图将位于 pdf 的最后几页。

    有关使用配置(strap)和 LED 功能的信息、请参阅表8-17。 搭接自举的问题。

    如果这些资源不能提供您所需的信息、请告诉我。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这方面我需要更多的支持

    如果 我想使用 LED 活动、那么配置(strap)信号应该是什么情况? 工作原理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nayan:

    自举可以是灌电流或电流源、具体取决于上电时的状态。

    在我们的812EVM-MC 中、LED_1引脚用作电流源、在链路处于活动状态时点亮 LED (D2):

    150040GS73240 Wurth Elektronik

    这就是我们在 EVMS ^中使用的二极管

    此致、

    Nick