This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3221E:DIN 输入引脚的 VIH 和 VIL 值

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520044/sn65c3221e-vih-and-vil-values-for-din-input-pin

器件型号:SN65C3221E

工具/软件:

在上图中、我标记了两个框、即基本 VOH 值和 VOL 值。 请提供 DIN 输入引脚的 VOH、VOL 值的最小值和最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    VIH 范围为2V 至6V、VIL 范围为-0.3V 至0.8V。 最大 VIH 和最小 VIL 只是数据表上一节中提到的绝对最大值。

    如果这对我有帮助、或者您有任何其他问题、请告诉我!

    Ethan