This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC817S-Q1:MII 模式的静态环回测试

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517981/dp83tc817s-q1-static-loopback-test-for-mii-mode

器件型号:DP83TC817S-Q1
主题:DP83TC811中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 Suppor:

我们目前正在尝试分析 DP83TC817-Q1的问题。 我们正在开发边界扫描测试。

可能已经实现了环回。

我们目前正在通过该模块的 MII 环回功能尝试静态环回测试。

我们通过 MDIO 接口寄存器0x00将该环回模式设置为值0x6100。

然后、我们尝试在 TX0和 TX1处驱动静态电平、然后尝试在 RX0和 RX1处测量这些电平。
在此过程中、TX_EN 信号驱动为高电平。

但遗憾的是、我们无法测量 RX 信号的任何变化。 我们可以测量和描述寄存器值。 似乎都起作用了。

现在的问题是这是否可以静态工作、以及为了实现此类静态环回测试、可能必须满足哪些其他条件。 (不使用功能协议)

如果您能在这里为我们提供支持、那会很好。

谢谢 Jan Balzer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    很乐意提供帮助。

    您能给我们详细介绍一下您正在进行的问题或测试吗? DP83TC811支持 JTAG 测试、但 DP83TC817没有特定的引脚。 您所执行的边界扫描是否与 JTAG 测试相关?  

    ping 是否会通过 PHY?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们还有另一款具有边界扫描功能的器件。 因此、我们可以与另一个器件一起驱动并测量连接到 PHY 的网络上的静态电平。

    因此、我们可以使用另一个边界扫描器件控制 MDIO 接口。 现在、我们要通过 PHY 的 MDIO 接口激活 MII 环回模式。 所以我们认为这应该是可能的。 我们可以读写严格的,这样我们就可以检查它。

    因此、我们 通过 MDIO 接口寄存器0x00将该环回模式设置为值0x6100。

    下一个想法是使用另一个边界扫描器件以及高低电平驱动 到 PHY 的 TX0和 TX1引脚。

    现在、我们可以预期 RX0和 RX1引脚上具有高电平和低电平。 因此、我们可以使用该板上的另一个边界扫描器件测量 th RX 引脚 TX 引脚上的这些驱动电平。

    但遗憾的是、我们无法测量 RX 引脚 TX 引脚上的静态 dirvel 电平。  

    否。问题是: 这种测试策略是否需要其他条件?(设置其他寄存器)这是否可行?

    因此、我们可以检查边界扫描器件和 ETH PHY 之间的连接。

    谢谢

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    在环回模式下、 我们通常提供一个数据包生成器、以便数据包通过环回。  我们没有提到使用静态电压进行测试。

    因此我们可以检查边界扫描设备和 ETH PHY 之间的连接。

    边界扫描器件是否可用于生成此测试所需的以太网数据包?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    否边界扫描设备无法发送以太网数据包。

    我们想到了一个简单的连接测试,我们可以通过环回测试实现。

    我们只检查数字接口上边界扫描器件和 ETH PHY 之间的连接。  

    您在这里是否有可能利用 ETH PHY 的各种可能性来实现这一点? 驱动简单的静态电平并再次测量它们?

    都看到不同的环回模式?  

    但是、如果我正确理解、PHY 仅在 PHY 接收到完整的 ETH 数据包时才会在 RX 引脚中回答? 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    是的、情况就是这样。

    您所做的环回模式是最浅的、穿过 PHY。 而不是使用静态电压电平。

    此致、

    Nick