This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:无变压器并行 RJ45

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523022/dp83822i-transformerless-parallel-rj45

器件型号:DP83822I

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户使用具有无变压器配置的 DP83822I 、并参考下面的应用手册。
AN-1519 DP83848 PHYTER 无变压器以太网运行
  4无变压器配置
    图5. 无变压器配置

为了在无变压器的情况下连接 DP83822I 的通信线路(EtherCAT)上执行合规性和一致性测试、他们考虑使用一个 JIG、该 JIG 可以通过在电容器和连接器之间添加并行 RJ45连接器来监控信号、如下图所示。

在这种情况下、他们是否需要将一个或多个电阻器连接到附加 RJ45连接器的 NC 引脚、如图5所示。 无变压器配置"
如果是、电阻值或电容值是多少?

*附加的 RJ45连接器内没有电阻器或电容器。
  它只传递信号。

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomia-San:  

    无变压器配置旨在用于 PHY 和 RJ45连接器之间的一次连接。 在此类设置中放置并联 RJ45连接器会导致大量反射并可能的阻抗不匹配。 因此、此设置不会为合规性测试提供有用的信号。 我们不建议进行此类修改。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、
    j