This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:LVTTL 输入过压保护

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519046/ds91m040-lvttl-input-overvoltage-protection

部件号:DS91M040

工具/软件:

您好、

我希望在 LVTTL 输入可能遭受过压事件(正或负)的配置中使用 DS91M040。 我 使用 BAS40−04LT1G 二极管封装在 GND 和 Vcc 之间添加了一个双路肖特基钳位。 只是想知道是否有任何建议,我应该记住的事情,或者这是否会对 LVTTL 接收器侧的任何内部电路产生负面影响?

非常感谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVTTL 输入具有内部钳位二极管。 通过在外部二极管和引脚之间添加一个串联电阻器、可以强制大部分钳位电流流过外部二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不添加外部二极管、则 流入内部二极管的最大安全电流将是多少。 假设在没有外部二极管且 OV 事件为5V 的情况下、如果使用100欧姆的串联电阻、该电流是否会低于最大值。 (VDD = 3.3)。 因此、I =(5-(3.3+0.7))/100、那么通过此路径、10 mA 周围是否可以正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表未指定此值。 您必须假设它远小于1 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    Clemens 正确-由于未指定最大电流、您仍应添加带有串联限流电阻的外部二极管。 通常为 mA 的电流、但我们没有规格、因为它是一款较旧的器件、因此假设它小于1mA 会更安全。  

    此致、

    Parker Dodson