This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042V-Q1:VIO 保持悬空

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523369/tcan1042v-q1-vio-left-floating

器件型号:TCAN1042V-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

我想与您联系、了解我们是否可以在原理图设计中使 VIO PIN (引脚5、未使用)保持断开状态?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    是的、如果您使用的是与数据表图6-1和6-2相似的 H、G、HG 版本、谢谢。  

    此致、

    Michael。