This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306-Q1:我想查询 TCA39306-Q1 VOL 和 VOH。

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523045/tca39306-q1-i-would-like-to-inquire-about-tca39306-q1-vol-and-voh

器件型号:TCA39306-Q1

工具/软件:

我想咨询 TCA39306-Q1 VOL 和 VOH。

您好、我想查询 TCA39306-Q1中 VREF1=1.8V 和 VREF2=3.3V 时的输出值。

我无法在数据表中检查 VOL、VOL、VOH、VIL、VIH 值、因此输出值是否仅取决于输入值? 例如、当 SDA1值为0.4V 时、SDA2值是否变为0.4V?

还有阈值电压(VT)值、这是什么意思?

谢谢你。