请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4551-Q1 主题: TCAN4550中讨论的其他器件
工具/软件:
我对 TCAN4551-Q1文档中提到的"总线监控模式"有疑问。
如果启用了该模式、TCAN4551-Q1在从另一个 CAN 节点接收数据时是否不会发送 ACK?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我对 TCAN4551-Q1文档中提到的"总线监控模式"有疑问。
如果启用了该模式、TCAN4551-Q1在从另一个 CAN 节点接收数据时是否不会发送 ACK?
Hi Nomura-San、
这是正确的、当 TCAN4551-Q1处于总线监控模式时、它将仅在 CAN 总线上发送隐性位。 这意味着当它在总线上接收到消息时、不会在总线上发送显性 ACK 位。
您可以在 Bosch 中找到有关总线监控模式以及所有其他 MCAN 功能的更多信息 M_CAN 用户手册 (链接)
您需要了解的其他信息资源包括:
TCAN45xx 软件用户指南 (链接)
TCAN4550演示软件 (链接)
TCAN455x 时钟优化和设计指南应用报告 (链接)
此致、
Jonathan