This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:与其他 CAN 节点进行通信

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522655/tcan4551-q1-communicate-to-the-other-can-nodes

器件型号:TCAN4551-Q1

工具/软件:

我对将 TCAN4551-Q1连接到存在其他 CAN 节点的网络有疑问。

如果其他 CAN 节点使用 CAN 2.0B 而不是 CAN FD 进行通信、是否可以与 TCAN4551-Q1进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Nomura-San、

    是的、这是可行的、TCAN4551-Q1也支持 CAN 2.0B。  无需使用 CAN FD 特性。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    感谢您的答复。
    感谢您、问题已得到解决。

    此致、

    野村市