This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:对于 BGR888显示屏、SN65LVDS822

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522677/sn65lvds822-sn65lvds822-for-the-bgr888-display

器件型号:SN65LVDS822
Thread 中讨论的其他器件:SN65DSI83

工具/软件:

大家好、我想使用 SN65LVDS822和 SN65DSI83来驱动 BGR888显示屏。 根据 SN65LVDS822数据表、如果交换为1、则可以获取 BGR888输出、如果交换为0、则可以获取 RGB888输出。 我从图19看、我认为这种情况必须是相反的。 如果交换为0、则可以获取 BGR888输出。  

哪一个是正确的? 我有点困惑。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hatice、

    "图19. PIN Assignments with SWAP"回答了此问题。 它分别显示了两种交换设置的引脚排列、以及它们应如何连接到 RGB 引脚。 这也与数据总线输出的"引脚功能"表相匹配。



    我建议检查显示引脚的 RGB 或 GBR 颜色编号、并相应地进行匹配。

     使用 RGB888或 BGR888命名可能会令人困惑、因此最好根据交换引脚设置相应地连接引脚。

    此外、交换输出设置没有直接提及 RGB88/BGR888作为配置、它仅分享引脚排列的差异。






    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、
    Ikram