This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1465-Q1:失效防护模式转换和配置问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1465-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522453/tcan1465-q1-fail-safe-mode-transition-and-configuration-questions

器件型号:TCAN1465-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我目前正在使用 TCAN1465-Q1、并对失效防护模式行为和配置有一些问题:

1.进入失效防护模式后的模式转换

根据 数据表中的图8-10 (状态图)、器件似乎可以从失效防护模式转换到其他模式、例如待机、睡眠或任何状态。

1-1. 这些转换的条件是否记录在某个位置?

我在 FSM 备注中找不到清晰的解释、 因此我希望得到以下方面的澄清:

  *什么条件会触发从失效防护模式转换到其他模式?

  *如果 发生这种转换、  INT_3寄存器中的 FSM 位是否会自动清零?

   (数据表提到只能在失效防护模式下清除此位、因此我想了解这是否在转换期间自动完成。)

1-2. 当 器件保持在失效防护模式时、SPI 通信是否仍然可用?

数据表指出 SPI 状态由故障类型决定、但您可以澄清一下:

  *哪些具体故障会影响 SPI 通信?

  * SPI 在这种情况下的行为如何?

2.启动期间发生故障后禁用失效防护模式

由于启动期间发生的故障、是否可以在器件已处于失效防护模式时禁用失效防护模式?

3.防止启动时进入失效防护模式

是否有办法在启动期间禁用或阻止自动进入失效防护模式?

提前感谢您、我期待您的答复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiho、

    1-1. 您可以在失效防护模式注释中找到转换条件、即最新初步数据表中的8.4.6.2。 FSM 位不会自行清除。  

    1-2. 如果故障情况是 UVIO、则 SPI 将不可用。 SPI 接口要求 VIO 存在才能工作。

    2.是的,这是可能的。 然后、该器件将用作"禁用失效防护模式"块、如图8-10所示。

    3、否、默认启用失效防护模式(这不可配置)。 提供 VIO 后、您需要写入命令以在上电后禁用。

    此致、

    Sean