This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:通道交换

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521906/sn75dp130-lane-swap

器件型号:SN75DP130

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

我想换个车道。

例如、

将源极侧 LANE3±连接到 SN75DP130的 IN0±引脚、并将 OUT0±连接到接收端的 LANE3±(DP 连接器)。

根据上一篇文章、似乎可以、但是  用户是否应该为此注释设置一些寄存器启用或禁用"您必须手动启用器件的所有通道、而不是让 DP130检测要打开哪些通道。"   

如果是、您能告诉我 步骤、以及对于通道交换、应手动更改哪个寄存器吗?

SN75DP130:SN75DP130 DP 通道交换-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

如果本实施指南有正常步骤、我想知道应该更改什么注册表。

实施指南:DP130在一个受电方中

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    是否支持 DP++或仅支持 DP?  对于 DP++、DP130对于通道3具有不同的 EQ 设置。  DP++的通道3为 TMDS_CLK、DP130对于该通道具有固定的3dB EQ。 但如果 您仅支持 DP、则所有通道都是相同的。

    如果您使用 AUX 监测功能、则必须使用 I2C 禁用链路训练、并在将通道0连接到 DP130的 IN3时手动启用所有通道。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复。


    我认为 SN75DP130会通过链路训练命令自动调整输出电平和输入 EQ 调整、但如果禁用了链路训练以进行通道交换、是否需要通过监测 AUX SOOP 手动调整 I2C 的 EQ 和输出电平?

    如果 DP 受电方侧连接到各种器件、是否更容易通过链路训练进行自动调整而不进行通道交换?

    令人遗憾的是、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    这是新设计吗? 如果是、是否可以使用 DP141线性转接驱动器代替 DP130限幅转接驱动器? 只要输入和输出之间的行顺序匹配、您就可以交换 DP141行顺序。

    我认为 SN75DP130会通过链路训练命令自动调整输出电平和输入 EQ 调整、但如果禁用了链路训练以进行通道交换、是否需要通过监测 AUX SOOP 手动调整 I2C 的 EQ 和输出电平?

    请参阅下表、EQ 还取决于 EQ_I2C_ENABLE 位设置。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    这是一种新设计。 交换通道时、我是否可以在不禁用链路训练的情况下使用链路训练并 启用所有通道  (如 SN75DP130)?

    您能介绍一下 DP141 数据表中的通道交换说明吗? 我找不到。

    此致、

    TTD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD。

    DP141不参与链路训练、所有四个通道始终启用。 这就是为什么我想知道 DP141是否更适合该设计的原因。

    谢谢

    David