This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2412:RS485收发器

Guru**** 2510015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521614/thvd2412-rs485-tranceiver

器件型号:THVD2412

工具/软件:

您好、

我们 在半双工模式下使用 THVD2412VDR。 这里已连接  Y 转 A 、和 Z 至 B。通过此连接、器件可在半双工模式下正常工作。

即使   断开 Y 到 A 的连接和 Z 到 B 的连接、器件仍在半双工模式下工作。 这背后的原因是什么。 您能帮助我们尽快解决这个问题吗?

谢谢。此致、

Dhanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪些引脚仍连接到总线? 发送和接收工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、只有 A 和 B 连接到总线。  发送和接收均有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanya、

    您是否拥有所看到内容的范围截图?

    您有我们可以审阅的原理图吗?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、已将设计屏幕截图附在上面。

    此致、

    Dhanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J4的连接对象是什么? 您测试通信的具体情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在 J4和 PC 之间连接 RS485适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanya:

    您能否获得未期望收到反馈的节点的作用域截图?  

    两个电路板是否使用相同的电路相互通信(两者都是全双工设置)? 如果另一个板使用半双工设置并连接回原始的全双工板、那么您可以获得带有一些传播延迟的数据镜像。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、将尝试获取示波器屏幕截图。

    该板能够以全双工设置工作。

    如果我们在半双工模式下使用 A/B 和 Y/Z、是否可以确认它之间是否发生了任何内部短路(仅使用 A/B)。

    此致、

    Dhanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从电缆侧断开设备连接、并测量 O 形示波器上的 A/B 和 Y/Z 引脚、然后查看镜像数据是否显示在那里。 如果是、则问题是电路板/器件的局部问题。 如果没有、则可能是来自其中一个已连接的电路板。

    - Bobby