This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP23:交流耦合单端输入?

Guru**** 2811735 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP23, SN65LVCP22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518956/sn65lvcp23-ac-coupled-single-ended-input

器件型号:SN65LVCP23
主题: SN65LVCP22中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

我的客户希望将该器件与交流耦合单端时钟输入配合使用。
该器件是否接受交流耦合单端时钟输入?

数据表上有直流耦合单端的输入配置。
客户如何针对交流耦合输入进行配置? (单端)

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

      对于 交流耦合输入、B 上的共模为1.9v、您还需要通过偏置 Vtt 将共模电压保持在1.9v。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    感谢您的快速回答!
    客户还有其他问题。 请您回答一下。

    问题1
    是否有任何与 SN65LVCP23具有低电平有效 EN 逻辑的类似器件? (当 EN = L 时、客户希望输出= H)

    问题2.
     SN65LVCP23是否有任何 EVM?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    对于 Q1: SN65LVCP22 和 SN65LVCP23均 支持  高电平有效 EN 逻辑。 我们 没有器件支持  低电平有效 EN 逻辑。

    对于 Q2:我们从其他 TI 产品线继承了此器件、但从未找到此器件的 EVM。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian-San、

    感谢您的回答。
    我已经与客户确认、他们可以帮助您激活高 EN 逻辑。

    客户设计了用于交流耦合单端配置的输入电路、如下所示。

    您能检查一下这个原理图是否正常吗?
    (客户将通过两个二极管压降电压在3.3V 范围内创建1.9V 电压)

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

      只需要 Vcc 和分压器、如下所示。

    此致

    Brian